Wie können wir helfen?

Warum blinkt die LED-Leuchte wiederholt, wenn ich die Touch-Taste am Classe 300 EOS drücke, um das Schloss zu öffnen, ohne dass das Schloss aktiviert wird?

Wenn beim Drücken der Entriegelungstaste die entsprechende LED mehrmals blinkt, ohne dass die Sperre aktiviert wird, bedeutet dies, dass der sichere Verriegelungsmodus Ihres Classe 300 EOS aktiviert ist. Die Tasten sind daher nur aktiv, wenn eine Audio-/Video-Verbindung zwischen dem Bildtelefon und der Video-Außenzentrale hergestellt ist. So deaktivieren Sie den sicheren Verriegelungsmodus: - Nehmen Sie das Classe 300 EOS von der Wandhalterung ab. - Entfernen Sie die grüne Stromversorgungsklemme. - Bringen Sie den Mikroschalter für die sichere Verriegelungsfunktion auf der Rückseite des Geräts auf dem Home + Security-Bedienfeld in die richtige Position. - Stecken Sie die grüne Stromversorgungsklemme wieder ein. - Stecken Sie das Bildtelefon wieder in die Wand. Dieser Vorgang muss von einer autorisierten Person durchgeführt werden.

Aktualisiert