Wie können wir helfen?

Warum blinkt die LED wiederholt, wenn ich bei der Classe 300 EOS die Entriegelungstaste drücke, ohne das Schloss zu prüfen?

Wenn beim Drücken der Taste zum Öffnen des Schlosses die entsprechende LED mehrmals blinkt, ohne dass das Schloss gesteuert wird, ist bei Ihrem Classe 300 EOS der sichere Verriegelungsmodus aktiv, d. h. die Tasten sind nur aktiv, wenn eine Audio-/Video-Verbindung zwischen dem Bildtelefon und der externen Tastatur besteht. So deaktivieren Sie den sicheren Verriegelungsmodus: - nehmen Sie das Classe 300 EOS von der Wandhalterung ab. - entfernen Sie die grüne Stromversorgungsklemme. - bringen Sie den Mikroschalter für die sichere Verriegelungsfunktion auf der Rückseite des Bildtelefons in die richtige Position. - setzen Sie die grüne Stromversorgungsklemme wieder ein. - positionieren Sie das Bildtelefon neu auf der Wandhalterung. Dieser Vorgang muss von einer autorisierten Person durchgeführt werden.

Aktualisiert