Wie können wir helfen?

Warum blinkt die LED wiederholt, wenn ich die Taste zum Öffnen des Schlosses bei der Klasse 300EOS drücke, ohne dass das Schloss geöffnet wird?

Wenn Sie die Entriegelungstaste drücken, um den Riegel zu öffnen, blinkt ihre LED mehrere Male, ohne den Riegel zu steuern. Bei Classe 300 EOS ist der Sicherheitssperrmodus aktiv, die Tasten sind also nur aktiv, wenn eine Audio-/Videoverbindung zwischen der Inneneinheit und der Video-Außeneinheit besteht. So deaktivieren Sie den Sicherheitssperrmodus: - Classe 300 EOS von der Wandhalterung abnehmen - grüne Stromklemme abnehmen - Sicherheitsfunktionssperre auf die Rückseite der Inneneinheit verschieben - grüne Stromklemme wieder einsetzen - Video-Inneneinheit wieder auf der Wandhalterung positionieren Dieser Vorgang muss von einer autorisierten Person durchgeführt werden.

Aktualisiert