Wie können wir helfen?

Was bedeutet die Markierung "Total (5)" am 5. Eingang des Produkts?

Die Markierung "Total (5)" am 5. Eingang zeigt an, dass dieser Eingang zur Messung des Gesamtstromverbrauchs verwendet wird. Allerdings kann dieser Eingang je nach Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Verbindung zum TIC (Transmission d'Information de la Consommation) zur Messung des Stromverbrauchs einer bestimmten Leitung verwendet werden.

ℹ️ Zwei Szenarien sind möglich:

  • Wenn der TIC angeschlossen und funktionsfähig ist, wird Eingang 5 zu einer Messleitung für einen bestimmten Stromkreis. In diesem Fall werden die Daten zum Gesamtverbrauch direkt vom TIC bezogen.
  • Wenn der TIC nicht angeschlossen ist, schließen Sie Eingang 5 am Hauptschutzschalter an. Dies ermöglicht die Messung des Gesamtstromverbrauchs mithilfe des zugehörigen Stromtransformators.

🔧 Diese Konfiguration bietet eine hohe Flexibilität, indem die Messung des Stromverbrauchs den spezifischen Anforderungen des Systems angepasst wird.

Aktualisiert