Wie können wir helfen?

Wie kann ich mein Gateway und HomeKit zurücksetzen?

Um Ihre Gateway-Steckdose / Ihr Steuermodul zurückzusetzen und somit HomeKit zurückzusetzen, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus, je nachdem, welches Steuergerät Sie in Ihrem Haus haben.

Gateway-Steckdose :

  1. Schrauben Sie die Steckdosenplatte der Steuerung und den Ring um die Steckdose ab.
     
  2. Suchen Sie mit einem Zahnstocher den Knopf unten in der Öffnung neben der "Cogwheel"-Markierung.
     
  3. Drücken Sie mit dem Zahnstocher auf den "Zahnrad"-Knopf und halten Sie ihn gedrückt (ca. 10 Sekunden), bis die LED der Steuersteckdose kurz rot blinkt, dann lassen Sie sie sofort los.

 

Steuermodul:

  1. Suchen Sie mit einem Zahnstocher den Knopf auf der Frontplatte neben der Markierung "Cogwheel".
     
  2. Halten Sie den "Zahnrad"-Knopf mit dem Zahnstocher gedrückt (ca. 10 Sekunden), bis die Modul-LED kurz rot blinkt, und lassen Sie dann sofort los.


Legrand Smart Gateway (nur US-Produkt)

  1. Drücken Sie die EZ-Taste auf der Vorderseite des Gateway-Moduls mit der Markierung "Star wheel".
  2. Halten Sie die Taste "Sternrad" mit dem Zahnstocher gedrückt (ca. 10 Sekunden lang), bis die Kontrollleuchte am Gateway-Modul kurz rot blinkt, und lassen Sie sie dann sofort los.
     

Dadurch werden sowohl Ihr HomeKit-Code als auch Ihre Wi-Fi-Verbindung zurückgesetzt.

Rufen Sie anschließend die Home + Control App auf, konfigurieren Sie die zurückgesetzten Wi-Fi-Einstellungen neu und setzen Sie die Installation fort: "Einstellungen", "Mein Zuhause verwalten", "Prise Control / Steuermodul", "Wi-Fi konfigurieren".

Aktualisiert