How can we help?

Klasse 300 EOS internettoegang. Geen zorgen?

Problemen met de draadloze verbinding kunnen worden veroorzaakt door fysieke interferentie of de configuratie van het Wi-Fi-toegangspunt. In dit artikel proberen we eerst fysieke interferentie te verminderen en bieden we u vervolgens enkele eenvoudige stappen om problemen met het Wi-Fi-toegangspunt op te lossen. Verminder interferentie Controleer de afstand tussen de router en de Class 300 EOS (3 m is de ideale afstand). Muren en sommige oppervlakken kunnen het draadloze signaal absorberen. Als het verbindingsprobleem niet is opgelost, moet u een Wi-Fi-repeater installeren in de kamer waar u het product wilt installeren. Het is het beste als de Class 300 EOS en de router zich niet bevinden: Achter een tv. In de buurt van een aquarium. Binnen of onder een metalen voorwerp. In een gesloten kast. In de buurt van veel kabels en draden. In de buurt van draadloze apparaten. Als u een van deze apparaten in uw huis hebt, schakel ze dan tijdelijk uit en kijk of het probleem is opgelost: Laptops, tablets, enz. Draadloze printers, luidsprekers en andere draadloze apparaten. IP-camera's. Magnetrons (tijdens gebruik). Draadloze telefoons. Basisinstallatie van het toegangspunt. Start de Wi-Fi-router opnieuw op. Als er meer dan één Wi-Fi-toegangspunt (repeater/booster/extender) in het netwerk is, zorg er dan voor dat u voor elk punt een andere naam (SSID) instelt. d'accès. Controleer vervolgens of de Classe 300 EOS is geconfigureerd om verbinding te maken met het toegangspunt met het sterkste signaal. Ga hiervoor naar het menu apparaatinstellingen (tandwiel) / Netwerk. Geavanceerde configuratie van het toegangspunt Voor de volgende stappen moet u inloggen op de configuratiepagina van de router. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de router. Probeer de router bij te werken naar de nieuwste firmwareversie. Probeer een eenvoudiger Wi-Fi-wachtwoord in te stellen zonder speciale tekens. Zorg ervoor dat het MAC-filter niet is ingeschakeld op de router (of controleer of Classe 300 EOS op de witte lijst staat). Zorg ervoor dat de toegangsbeperking (ouderlijk toezicht, enz.) is uitgeschakeld. Controleer of de router een slaapfunctie heeft. Schakel in dat geval de functie Wi-Fi-kanaalbeperking uitschakelen (automatische selectie inschakelen) uit of selecteer kanaal 1, 6 of 11. Als uw router 5 GHz-compatibel is, controleer dan of 2,4 GHz ook is ingeschakeld (Legrand Netatmo Bticino-producten kunnen alleen verbinding maken met 2,4 GHz-netwerken). Probeer 5 GHz uit te schakelen. Controleer of UPnP is ingeschakeld. Het is aan te raden dit te gebruiken. Probeer de huidige DNS-servers te wijzigen naar de servers van Google (primair: 8.8.8.8 / secundair: 8.8.4.4).

Bijgewerkt