La presa di alimentazione gateway si installa esattamente come una presa di corrente convenzionale 2P+E, in una scatola da incasso di profondità standard (40mm). Può essere installato in sostituzione di una presa di corrente esistente utilizzando ganci o viti. Se nella casa c'è già un router internet, verifica la qualità del segnale Wi-Fi nella posizione prescelta, utilizzando il tuo smartphone. Se non c'è ancora un router internet, scegli una posizione vicino a una presa di fibra o telefonica che verrà utilizzata per il router internet.
Aggiornato