Come possiamo aiutarti?

Non compare la mia rete Wi-Fi nell'elenco delle reti suggerite. Cosa devo fare?

15.0 Incompatibilità di rete

Il modulo / presa di alimentazione gateway non può accedere a internet 

  • da una rete Wi-Fi pubblica (hotspot), 
  • o da una rete Wi-Fi aziendale, 
  • o da una rete Wi-Fi senza password di sicurezza (aperta) 
  • o da una rete Wi-Fi a 5 GHz. 

Pertanto si sconsigliano tali reti. 


Se la tua rete Wi-Fi personale non compare nell'elenco delle reti Wi-Fi suggerite:

Controlla innanzitutto che il tuo smartphone si trovi all'interno del raggio di copertura della rete Wi-Fi, quindi avvicinati di più al router qualora così non fosse.

 

Se la tua rete Wi-Fi continua a non comparire nell'elenco delle reti disponibili, probabilmente questa risulta nascosta: inserisci manualmente il SSID (nome) della tua rete. 

 

Infine, se il problema persiste, consulta quanto indicato in "Il mio modulo / presa di alimentazione gateway non si connette a internet. Che cosa devo fare?".

 

Altro caso

Nel caso in cui il modulo gateway non fosse in grado di raggiungere il segnale Wi-Fi perché il quadro elettrico si trova troppo distante, prova a installare un ripetitore Wi-Fi per aumentare la portata Wi-Fi del router. Puoi altrimenti cercare di avvicinare il router al quadro elettrico, qualora ciò fosse possibile.

Aggiornato