Comment pouvons-nous vous aider ?

Quels sont les prérequis d'une installation de suivi de mesure de la production photovoltaïque ?

Pour que vos panneaux solaires fonctionnent parfaitement avec Home + Control, vous devez remplir quelques conditions de base. Cet article vous aidera à comprendre ce dont vous avez besoin pour configurer correctement votre système et vous assurer que tout fonctionne bien avec l'application.

Nous vous invitons à lire l'article dans son intégralité afin de ne manquer aucune information, mais voici un résumé général de ce que vous devez savoir et avoir :


Conditions d'installation des panneaux solaires

✔️ Système monophasé

L'installation électrique de votre maison doit être monophasée.

✔️ Installation en autoconsommation

Votre système de panneaux solaires doit être de type autoconsommation. Les installations de revente totale ne sont pas prises en charge par le système de surveillance.

❌ Installation en revente totale

Les installations photovoltaïques configurées en revente totale ne sont pas pris en charge par le système de surveillance.

❌ Batterie

La prise en charge des batteries n'est pas disponible.

⚠️ Panneaux plug-and-play

Les panneaux plug-and-play ne sont pris en charge que si la prise à laquelle ils sont connectés est sur une ligne dédiée (ou s'il y a d'autres prises, aucun autre appareil n'y est branché).


Exigences relatives aux produits

Installer les dispositifs essentiels

Afin de bénéficier de toutes les fonctionnalités de suivi de production photovoltaïque, il est impératif d'installer à minima les modules suivants : 

  1. Suivi de la consommation domestique : Installez un module pour surveiller la consommation totale d'énergie de votre maison. Il peut s'agir d'un compteur d'énergie réglé sur « consommation domestique » ou d'un délesteur intelligent
    Energy meter or smart shedder.png
  2. Suivi de la production photovoltaïque : Utilisez un autre compteur d'énergie configuré pour la « production photovoltaïque » afin de suivre l'énergie produite par vos panneaux solaires..
     
  3. Passerelle : Pour que vos produits communiquent entre eux et puissent envoyer des données à l'application, vous avez besoin d'une passerelle, qui agit comme un pont entre les produits et l'application Home + Control.
     


Sans ces modules, vous ne serez pas en mesure de suivre des paramètres clés tels que votre taux d'indépendance énergétique ou de comparer votre production d'énergie à votre consommation. Cela signifie que vous n'aurez pas accès à des informations et à des fonctionnalités précieuses du système, ce qui réduira le bénéfice global de votre installation photovoltaïque.

Où placer les tores de mesure ?

Pour obtenir des mesures précises, il est essentiel d'installer et de placer correctement les tores de mesures de vos appareils de mesure :

 Tore de mesure pour la consommation domestique :

  1. Placez ce tore de mesure sur la ligne reliant votre tableau électrique au compteur principal de votre logement.
  2. Veillez à ce que la flèche du tore de mesure soit orientée vers votre panneau électrique. Cela permettra au capteur de mesurer avec précision la consommation totale d'énergie de votre maison.

   Tore de mesure pour la production photovoltaïque :

  1. Placez le tore de mesure sur le fil de la phase de sortie de l'onduleur.
  2. Veillez à ce que la flèche du tore de mesure soit orientée vers l'intérieur, vers les charges électriques de la maison, et non vers l'onduleur. Ce positionnement permet au capteur de mesurer avec précision l'énergie produite par vos panneaux solaires.

 

 


Configurez votre système

Configuration de l'application Home + Control

  1. Installer ou mettre à jour l'application : Téléchargez Home + Control si vous ne l'avez pas encore fait, ou mettez-la à jour avec la dernière version. L'application est disponible sur la Play Store (Android) ou l'App Store (iOS).

     

  2. Ajouter des appareils : Intégrez à l'application le compteur d'énergie pour la production photovoltaïque et le compteur d'énergie ou le délesteur intelligent pour la consommation domestique. Pour des instructions de configuration détaillées, reportez-vous à cet article : Comment configurer mes modules afin de suivre ma production photovoltaïque ?
     
  3. Suite à l'installation : Il se peut que vos données ne s'affichent pas immédiatement après l'installation et la configuration ; il faut du temps pour mesurer correctement toutes les consommations avant qu'elles n'apparaissent dans Home + Control. Cette période d'attente peut aller jusqu'à 24 heures après l'installation du module

 

En suivant ces lignes directrices, vous mettrez en place un système de surveillance photovoltaïque complet et efficace, qui vous permettra de suivre de près votre production et votre consommation d'énergie solaire.