Comment pouvons-nous vous aider ?

Quelle est la signification du marquage "Total (5)" sur la 5ème entrée du produit ?

Le marquage "Total (5)" sur la 5ème entrée indique que cette entrée est utilisée pour mesurer la consommation électrique totale. Cependant, en fonction de la présence ou de l'absence de connexion du TIC (Transmission d'Information de la Consommation), cette entrée peut être utilisée pour mesurer la consommation électrique d'une ligne.

ℹ️ Deux cas sont donc possibles :

  • Si le TIC est connecté et fonctionnel, l'entrée 5 devient une ligne de mesure pour un circuit spécifique. Dans ce cas, les données de consommation totale sont obtenues directement à partir du TIC.
  • Si le TIC n'est pas connecté, reliez l'entrée 5 au disjoncteur principal. Cela permet de mesurer la consommation électrique totale grâce au transformateur de courant associé.

🔧 Cette configuration offre une grande flexibilité en adaptant la mesure de la consommation électrique selon les besoins spécifiques du système.

Mise à jour