Comment pouvons-nous vous aider ?

Avec quels types de réseaux Wi-Fi le thermostat intelligent Smarther with Netatmo peut-il être configuré ?

Le thermostat peut être configuré uniquement avec un réseau Wi-Fi personnel. Il ne peut pas accéder à Internet via un réseau Wi-Fi public (hotspot) ou via un réseau Wi-Fi d'entreprise avec un filtre actif sur les ports. Il est compatible avec les normes Wi-Fi 802.11 b/g/n E77 si les paramètres de sécurité sont définis sur WEP, WPA ou WPA2 Personal.

Mise à jour