Comment pouvons-nous vous aider ?

Comment fonctionne le mode Heures Pleines / Heures Creuses sur mon contacteur connecté ?

Un contrat d'électricité Heures Pleines / Heures Creuses vous permet de bénéficier de deux tarifs d'électricité différents selon l'heure de la journée.

Fonctionnement détaillé :

Si vous avez souscrit à un contrat Heures Pleines / Heures Creuses auprès de votre fournisseur d'électricité, votre contacteur connecté peut s'allumer ou s'éteindre automatiquement en fonction du changement d'heures Pleines ou Creuses de votre compteur électrique.

Utilisation du bouton principal :

Chaque pression sur le bouton principal de votre contacteur connecté change son état :

  • OFF (permanent)
  • OFF AUTO
  • ON AUTO
  • ON (fonctionnement forcé temporaire)
     

 

Changement de mode : 

Le mode de fonctionnement Heures Pleines / Heures Creuses est activé par défaut sur votre contacteur connecté et peut être personnalisé dans les paramètres de l'application Home + Control. Pour changer de mode, veuillez suivre ces étapes: 

  1. Ouvrez l’application Home + Control sur votre appareil.
  2. Allez dans “Paramètres”.
  3. Cliquez sur “Gérer ma maison” .
  4. Ouvrez la pièce dans laquelle votre contacteur est installé. Il devrait normalement être placé dans “Tableau électrique”.
  5. Cliquez sur votre contacteur, ouvrez “Fonctionnalité” et choisissez le mode désiré.

 

Mise à jour