Comment pouvons-nous vous aider ?

Pourquoi les consommations mesurées par le module de mesure n'apparaissent pas dans Home + Control?

Les consommations mesurées par le module de mesure peuvent ne pas apparaître immédiatement en raison de la présence de plusieurs modules de mesure ou parce que son installation est récente

  1. Présence de plusieurs modules de mesure :
    • Si l'installation comporte plusieurs modules de mesure, il est nécessaire de conserver uniquement celui qui mesure la consommation totale et de retirer les autres.
       
  2. Installation récente :
    • Si le module de mesure vient d'être installé, il faut lui laisser le temps de mesurer correctement toutes les consommations avant que celles-ci ne soient affiché dans Home + Control. Ce temps d'attente peut atteindre 24 heures après l'installation du module.

Mise à jour