Il est possible de désactiver le renvoi d'appel du système de portier vidéo vers les appareils mobiles en désactivant le WiFi sur votre Classe 100X. Avec cette procédure, le Class 100X sera complètement déconnecté du cloud Legrand et l'application Home + Security ne sera pas utilisable par tous les appareils en local et à distance jusqu'à ce que le WiFi sur le Classe 100X soit réinitialisé manuellement Pour désactiver le WiFi sur le Classe 100X, suivez ces étapes : - appuyez sur le bouton de configuration situé sur le côté droit du système de portier vidéo pour accéder au menu principal - baissez le bouton et appuyez dessus pour accéder au menu "paramètres" - appuyez à nouveau sur la commande pour désactiver le WiFi : l'icône WiFi s'affichera avec OFF Pour réactiver le WiFi sur le Classe 100X, suivez ces étapes : - appuyez sur la commande de configuration située sur le côté droit du vidéo système d'interphone pour accéder au menu principal - abaissez la commande et appuyez dessus pour accéder au menu "paramètres" - appuyez à nouveau sur la commande pour réactiver le WiFi : le mot "NO WI-FI" s'affichera pendant quelques secondes puis le nom du réseau WiFi auquel la Classe 100X était connectée s'affichera à nouveau
Mise à jour