Le système EASYKIT, lorsqu'il est installé dans une maison individuelle avec un EASYKIT Wifi avec Netatmo et un autre moniteur non connecté, doit être alimenté par une seule alimentation DIN. L'interrupteur maître-esclave doit être en position esclave sur tous les moniteurs sauf un, le moniteur maître ne peut pas être celui connecté/wifi et il doit être connecté au panneau de commande externe via la technologie à deux fils.
Mise à jour