Comment pouvons-nous vous aider ?

Pourquoi mon système DIN unifamilial avec un EASYKIT Wifi Avec Netatmo et un ou plusieurs moniteurs non connectés ne fonctionne pas ?

Le système EASYKIT, dans une solution unifamiliale avec un EASYKIT Wifi With Netatmo et un autre moniteur non connecté, doit être alimenté par une seule alimentation DIN. L'interrupteur maître-esclave doit être en position esclave sur tous les moniteurs moins un, le moniteur maître doit être un moniteur non connecté et celui-ci doit être relié à la platine de rue par la technologie à deux fils.

Mise à jour