Comment pouvons-nous vous aider ?

J'ai configuré une automatisation qui s'allume quand l'injection réseau est positive pour maximiser ma production solaire, mais je consomme quand meme sur le réseau, pourquoi ?

La configuration des automatisations pour optimiser l'utilisation de l'énergie solaire peut parfois conduire à des résultats inattendus, tels que la consommation d'énergie à partir du réseau même si votre automatisation est réglé pour allumer un appareil lorsque l'injection dans le réseau est positive.

Avant de chercher à comprendre pourquoi vous consommez de l'énergie à partir du réseau, assurez-vous que vous avez correctement configuré votre automatisation et vos seuils. Consultez cet article pour plus d'informations : Comment configurer correctement vos automatisations basées sur la production photovoltaïque

Voyons pourquoi cela se produit et comment vous pouvez le résoudre.
 

Problème potentiel : absence d'automatisation de l'arrêt

Lorsque vous configurez une automatisation pour allumer un appareil en fonction de l'injection positive dans le réseau, votre intention est d'utiliser l'excédent d'énergie solaire plutôt que de puiser dans le réseau. Cela fonctionne bien au départ, car votre appareil utilise l'énergie excédentaire produite par vos panneaux solaires. Cependant, sans une automatisation de coupure correspondante, l'appareil peut rester allumé indéfiniment.

Au fur et à mesure que la journée avance et que la production solaire diminue, il se peut qu'il n'y ait pas suffisamment d'énergie solaire pour alimenter l'appareil. Si la production solaire tombe en dessous de la consommation de l'appareil, votre maison commencera à puiser de l'énergie dans le réseau pour faire fonctionner l'appareil. Cela contredit l'objectif de l'automatisation initiale et entraîne une consommation d'énergie réseau.

C'est pourquoi vous devez configurer des automatisations d'arrêt.

Ces automatisations servent de mesure de sécurité pour éteindre les appareils lorsqu'il n'y a pas d'injection dans le réseau, évitant ainsi une consommation d'énergie supplémentaire involontaire.


Comment configurer une automatisation d'arrêt

Pour configurer une automatisation de l'arrêt, vous devez suivre la même procédure que pour la création d'une automatisation de la mise sous tension de l'appareil.

1. Ouvrez l'application Home + Control :

Naviguez vers Paramètres, sélectionnez Automatisations, appuyez sur le bouton ➕ dans le coin inférieur droit et choisissez Automatisation personnalisée.


 

2. Configurer le déclencheur

Sélectionnez Mesure et choisissez le compteur d'énergie qui mesure votre production solaire.
 

Vous arrivez alors sur la page Trigger, sélectionnez Injection réseau.

Sélectionnez le type « En dessous» et choisissez une valeur seuil qui indique que l'injection dans le réseau est faible ou nulle. Par exemple, réglez le seuil à 0 W pour déclencher l'automatisation de l'arrêt lorsqu'aucun excès d'énergie n'est injecté dans le réseau. 

3. Définissez les actions

Choisissez le(s) appareil(s) activé(s) par l'automatisation initiale.

Définissez l'action pour éteindre ces appareils lorsque l'injection dans le réseau tombe en dessous du seuil.


Votre automatisation d'arrêt est maintenant créée. Veillez à créer autant d'automatisations d'arrêt que d'automatisations d'activation. En suivant ce guide et ces conseils, vous devriez être en mesure de limiter efficacement la consommation involontaire du réseau.

Mise à jour