Si le problème survient lors de l'installation d'une nouvelle maison, procédez aux étapes suivantes:
1. Fermez l'application Home + Control
Forcez la fermeture de l'App Home + Control et assurez vous qu'elle ne fonctionne plus en tâche de fond.
2. Coupez l'alimentation de la prise Control / du module Control
Celle-ci doit être mise hors tension pendant au moins 10 secondes.
3. Alimentez-là de nouveau
4. Ouvrez l'App Home + Control
5. Sélectionnez "installer une nouvelle maison" et relancez le mode configuration.
⚠️ Vérifiez que lors de l'appui 3 secondes au centre de la commande générale ou du bouton du module Control, que le voyant de la prise Control / du module Control s'allume bien en vert fixe et puis laissez vous guider.
Mise à jour