Si este asunto le ocurre mientras quiere gestionar una nueva vivienda, siga los siguientes pasos:
1. Cierra la aplicación Home + Control
Fuerce el cierre de la aplicación Home + Control y asegúrese de que no esté funcionando en segundo plano.
2. Desenchufar la suministro eléctrico de la base de corriente/módulo DIN Gateway
Desconecte durante 10 segundos el gateway.
3. Vuelva a encenderlo
4. Abra la aplicación Home + Control
5. Seleccione «Instaa una casa nueva» y vuelva a iniciar el modo de configuración
⚠️Compruebe que el indicador de la base de corriente/módulo DIN Gateway se ilumina brevemente en verde al pulsar el centro del comando general inalámbrico «entrar/salir» o el botón del módulo DIN Gateway, y siga las instrucciones.
Actualización