La base de corriente con Gateway se instala igual que una base de corriente convencional de profundidad estándar (40 mm) y montaje empotrado. Se puede instalar en sustitución de una base de corriente existente con garras o tornillos. Si ya hay un router de internet en la vivienda, compruebe la calidad de la señal Wi-Fi en la ubicación elegida con su smartphone. Si todavía no hay router de internet, elija un lugar cerca de la base de fibra o teléfono que se utilizará para instalar el router.
Actualización