Wie können wir helfen?

Wie nutze ich den PTI?

Der passive thermische Einfluss kann genutzt werden, um die Rollladensteuerung für einen besseren thermischen Komfort zu automatisieren, sowohl im Sommer als auch im Winter.

Im Winter:

  • Wenn der PTI "Hoch" oder "Niedrig" ist, sorgt eine Automatisierung, die den Sonnenschutz öffnet, dafür, dass die Sonne zur natürlichen Erwärmung Ihres Raums beiträgt.
  • Umgekehrt ist es, wenn der PTI "Negativ" anzeigt, besser, Ihre Rollläden teilweise oder ganz herunterzulassen, um Wärmeverluste durch die Fensterscheiben zu begrenzen.
Im Sommer:
  • Um eine Überhitzung des betroffenen Raums zu vermeiden, können Sie Ihren Sonnenschutz teilweise* herunterlassen, wenn der PTI je nach Wunsch "Hoch" oder "Niedrig" anzeigt.
*Bewährte Praxis: Bei der Erstellung von Automatisierungen zum Schließen der Rollläden basierend auf Außenbedingungen (Helligkeit, Temperatur usw.) empfehlen wir, eine Mindestöffnung von 25 % beizubehalten. So bleibt der Zugang zur Wohnung gewährleistet, falls sich die Rollläden automatisch schließen, während Sie ohne Zugriff auf die Home + Control-App unterwegs sind.

Aktualisiert