How can we help?

Hoe gebruik ik de PTI?

De passieve thermische impact kan worden gebruikt om het beheer van rolluiken te automatiseren voor beter thermisch comfort, zowel in de zomer als in de winter.

In de winter:

  • Wanneer de PTI "Hoog" of "Laag" is, zorgt een automatisering die de zonwering opent ervoor dat u profiteert van de zon om uw ruimte natuurlijk op te warmen.
  • Omgekeerd, wanneer de PTI "Negatief" aangeeft, is het beter om uw rolluiken gedeeltelijk of volledig te laten zakken om warmteverlies via de ramen te beperken.
In de zomer:
  • Om ooververhitting van de betreffende ruimte te voorkomen, kunt u uw zonwering gedeeltelijk* laten zakken wanneer de PTI "Hoog" of "Laag" aangeeft, naar wens.
*Goede praktijk: Bij het maken van automatiseringen voor het sluiten van rolluiken op basis van buitenomstandigheden (lichtintensiteit, temperatuur, enz.), raden we aan een minimale opening van 25% aan te houden. Zo blijft de woning toegankelijk als de rolluiken automatisch sluiten terwijl u buitenshuis bent zonder toegang tot de Home + Control-app.

Bijgewerkt