How can we help?

Welke stappen moet ik volgen om een gateway correct te installeren op Home + Pro?

Download Home + Pro en maak een installateursaccount aan of log in.

Om de installatie te starten, kies je de offline-installatiemodus, selecteer je je gateway in de lijst en volg je de stappen in de app. Het proces is vergelijkbaar met Home + Control, volg de afbeeldingen hieronder voor een klassieke configuratie.

1. Nadat je de Home + Pro App hebt geopend, kies je eerst de offline-installatiemodus en selecteer je je gateway in de lijst om de installatie te starten. Als je verbonden bent met internet en een nieuwe firmware beschikbaar is, wordt deze automatisch op je telefoon gedownload.

2. Je kunt de installatie starten door te klikken op “Toestaan” om verbinding te maken met de gateway via Wi-Fi Direct en door de QR-code van de gateway te scannen. Zorg ervoor dat de Home + Pro App toegang heeft tot je wifi-netwerk en je camera.

3. Nadat je de QR-code hebt gescand, schakel de stroom van alle apparaten tegelijk uit en weer in. Druk vervolgens 5 seconden op de knop van de gateway tot de LED constant groen brandt, en daarna opnieuw 5 seconden tot de LED groen knippert. Je gateway staat nu in luistermodus en is klaar voor de configuratie van producten.

      

 

Bijgewerkt