How can we help?

Heeft MyHOMEServer1 een eigen voeding nodig?

Nee, dat is niet altijd nodig.

Het hangt af van de stroom (mA) die beschikbaar is op de BUS.

MyHOMEServer1 verbruikt 130 mA. Met een lokale voeding daalt het verbruik op de bus tot 3 mA. U kunt het artikel 346020 gebruiken als lokale voeding.

Bijgewerkt