How can we help?

Wat betekent de productmarkering "Totaal (5)" op de 5e ingang?

De markering "Totaal (5)" op de 5e ingang geeft aan dat deze ingang wordt gebruikt om het totale elektriciteitsverbruik te meten. Afhankelijk van de aanwezigheid of afwezigheid van een verbinding met de TIC (Transmission d'Information de la Consommation) kan deze ingang echter worden gebruikt om het elektriciteitsverbruik van een specifieke lijn te meten. â„¹ï¸ Er zijn twee scenario's mogelijk: Als de TIC is aangesloten en functioneel is, wordt ingang 5 een meetlijn voor een specifiek circuit. In dit geval worden de gegevens over het totale verbruik rechtstreeks van de TIC verkregen. Als de TIC niet is aangesloten, sluit u ingang 5 aan op de hoofdschakelaar. Dit maakt meting van het totale elektriciteitsverbruik mogelijk met behulp van de bijbehorende stroomtransformator. 🔧 Deze configuratie biedt grote flexibiliteit door de meting van het elektriciteitsverbruik aan te passen aan de specifieke behoeften van het systeem.

Bijgewerkt