Als je je installatie al hebt ingesteld via de Home + Control app, vind je het nummer in de app-instellingen: selecteer 'Mijn huis beheren', selecteer de kamer waar de thermostaat is geïnstalleerd en selecteer de thermostaat. Daar vind je het serienummer. Volg anders deze stappen om het serienummer van je thermostaat te vinden: 1) Schakel je thermostaat rechtstreeks uit via je meterkast. 2) Steek een schroevendraaier in het gat onder de thermostaat. Druk zachtjes om het voorpaneel van je thermostaat te verwijderen. 3) Aan de achterkant vind je het serienummer, beginnend met 00:03:50.
Bijgewerkt