How can we help?

Het stopcontact/de module van mijn gateway kan niet worden gekoppeld aan HomeKit. Wat moet ik doen?

Als de koppeling van je Gateway stopcontact / Control moduleControl met HomeKit mislukt, ga dan als volgt te werk:

Geval 1: Installatie al uitgevoerd onder een ander iCloud-account

Zorg ervoor dat de installatie niet al is gedaan onder een ander iCloud-account, bijvoorbeeld met de iPhone van iemand anders van je gezin.

Als iemand de producten al vanaf zijn iPhone heeft geïnstalleerd, moet hij of zij u een uitnodiging sturen zodat u de toegang tot de producten vanuit de Apple Home-app kunt delen.

15.0Zie "Hoe nodig ik een gebruiker uit om de controle over mijn HomeKit-huis te delen?" voor meer informatie.

Dit zijn de stappen om een gebruiker uit te nodigen:

  • Open de Home-toepassing op je mobiele apparaat
HomeKit — Wikipédia
  • Selecteer het huis waarvan je de toegang wilt delen
  • Ga naar Home-instellingen
  • Mensen uitnodigen
iPhone with Home app showing Invite People option in Home Settings

Zodra de uitnodiging is geaccepteerd, kun je de installatie bekijken vanuit de Apple Home App.

 

Geval 2: Eerste icloud-account voor toegang tot de installatie 

Als dit het eerste iCloud-account dat toegang heeft tot de installatie, reset dan de Wi-Fi- en HomeKit-instellingen die zijn opgeslagen in de gateway+stopcontact door 10 seconden lang op de knop op uw stopcontact of modulaire gateway

15.0Zie "Hoe start ik mijn Gateway en HomeKit opnieuw op?" voor meer informatie.

 

Gateway stopcontact

Regelmodule

Bijgewerkt