Vai al contenuto principale
Ricerca
Come possiamo aiutarti?
Ricerca
Legrand Help Center
Classe 100X with Netatmo
Características de la aplicación
Características de la aplicación
Posso utilizzare il Classe 100X senza creare un account?
Quanto è potente la connessione audio/video su Internet per 30 secondi (tra il campanello e lo smartphone)?
Posso utilizzarlo con la Classe 100X senza creare un account?
Quanti megabyte puoi utilizzare per 30 secondi di registrazione audio/video via Internet (via posta o smartphone)?
Quanto è grande una connessione audio/video con un aggiornamento del firmware?
Come vengono protetti i miei dati di Classe 100X?
Perché il LED Wi-Fi sul mio Classe 100X con Netatmo è fisso?
Perché il LED rosso del Wi-Fi lampeggia nella Classe 100X?
Quando si effettua una chiamata dal campanello, il video appare sul mio Class 100X, ma non c'è audio!
Perché non riesco ad aprire la porta dall'app Casa + Sicurezza?
Perché non riesci ad aprirlo tramite l'app Casa + Sicurezza?
Come posso cancellare il mio account?
Perché non riesco ad aprire il cancello dall'app Home + Security?
Non ricevo chiamate sul mio smartphone
Il mio Classe 100X non si connette a Internet. Cosa dovrei fare?
Quando chiamo dal pannello esterno, il video appare sul mio Classe 100X ma non c'è audio!
Devo modificare qualcosa nel NAT del mio router per ricevere la chiamata sul mio smartphone?
Classe 100X con Netatmo è compatibile con altre vecchie tecnologie di cablaggio Bticino / Tegui?
Il tuo router NAT-en ti consente di utilizzare il tuo smartphone?
Devo attivare il NAT sulle porte del router per ricevere la chiamata sul mio smartphone?
Il video Classe 100X è compatibile con i 2 fili prodotti da Bticino?
È possibile installare e mettere in funzione il Classe 100X senza una connessione Internet?
Il sistema videocitofonico Classe 100X è compatibile con altri prodotti Bticino 2 fili?
È possibile consentire/disabilitare temporaneamente l'accesso di un utente al mio sistema? Ad esempio: consentire a una persona solo in orari specifici in base alle sue esigenze personali
È possibile consentire/disabilitare temporaneamente l'accesso di un utente al mio sistema? Ad esempio: consento a una persona di accedere solo in orari specifici in base alle sue esigenze personali
Quanti account posso collegare alla mia Classe 100X?
È possibile consentire o disabilitare temporaneamente l'accesso di un utente al mio sistema? Ad esempio: consentire a una persona solo in orari stabiliti in base alle sue esigenze personali.
Quanti smartphone possono essere utilizzati con lo stesso account?
È possibile abilitare/disabilitare temporaneamente l'accesso di un utente al mio sistema, ad esempio consentendo l'accesso a una persona solo in determinati orari?
Con quale versione del sistema operativo è compatibile l'app Home + Security?
Avanti
›
Ultima
»
<% var getColumnClasses = function(columnNumber) { var classNames = numberColumns === 'auto' ? 'col-auto' : 'col-12'; if (numberColumns >= 2) classNames += ' md:col-6'; if (numberColumns >= 3) classNames += ' lg:col-4'; if (numberColumns >= 4) classNames += ' xl:col-3'; return classNames; } %>
Sfoglia gli articoli selezionando un argomento.
<% blocks.forEach(function(block, index) { %>
<% if (imageHeight) { %>
<% } %> <% if (block.name) { %>
<%= block.name %>
<% } %> <% if (block.description) { %>
<%= block.description %>
<% } %>
<% }) %>
Non riesci ancora a trovare la risposta alle tue domande?
<% blocks.forEach(function(block, index) { %>
<% if (imageHeight) { %>
<% } %>
<% if (block.name) { %>
<% if (block.html_url) { %>
<%= block.name %>
<% } else { %> <%= block.name %> <% } %>
<% } %> <% if (block.description) { %>
<%= block.description %>
<% } %>
<% }) %>
Categorie
<% categories.forEach(function(category, index) { %>
<%= category.name %>
<%= partial('partial-article-list-sections', { id: 'category-' + category.id, parentId: '#sidebar-article-navigation', sections: category.sections, activeCategoryId: activeCategoryId, activeSectionId: activeSectionId, activeArticleId: activeArticleId, partial: partial }) %>
<% }); %>
<% var maxSections = 20 %>
Alterna menu di navigazione
<% categories.forEach(function(category, index) { %> <% if (category.id === activeCategoryId) {%>
<%= category.name %>
<%= partial('partial-section-list-sections', { parent: category, sections: category.sections, maxSections: maxSections, partial: partial }) %>
<% } %> <% }); %>
Categorie
Categorie
<% categories.forEach(function(category) { %>
<%= category.name %>
<% }); %>
<% if (sections.length) { %>
<% sections.forEach(function(section) { %>
<%= section.name %>
<%= partial('partial-article-list-sections', { id: 'section-' + section.id, parentId: '#' + id, sections: section.sections, activeCategoryId: activeCategoryId, activeSectionId: activeSectionId, activeArticleId: activeArticleId, partial: partial }) %> <% if (section.articles.length) { %>
<% section.articles.forEach(function(article) { %>
<%= article.title %>
<% }); %>
<% } %>
<% }); %>
<% } %>
<% if (sections.length) { %>
<% sections.slice(0, maxSections).forEach(function(section) { %>
<%= section.name %>
<%= partial('partial-section-list-sections', { parent: section, sections: section.sections, maxSections: maxSections, partial: partial }) %>
<% }); %> <% if (sections.length > maxSections) { %>
Vedi altro
<% } %>
<% } %>
Powered by Zendesk