Se non riesci a connettere il tuo Smarther AC con Netatmo a Internet: Spegni il termostato dal pannello elettrico, quindi riaccendilo e riavvia il tuo Wi-Fi/router. Se questo non risolve il problema e hai già configurato manualmente il router, le impostazioni del router potrebbero bloccare la connessione al termostato. In questo caso, consulta il manuale del router e segui questi passaggi: Passaggio 1: Nel browser Internet del tuo computer, inserisci l'indirizzo locale del router, nel seguente formato, http://192.168.xx (ad esempio http://192.168.1.1). Questo può essere visto nel manuale del router. Passaggio 2: A volte sono richiesti un nome utente e una password. Per la maggior parte dei router, sono "admin" e "admin". In caso contrario, fai riferimento al manuale. Passaggio 3: Ora puoi accedere all'interfaccia di configurazione del router. Passaggio 4: Se stai utilizzando i controlli parentali, verifica di aver autorizzato il termostato. Per farlo, controlla se l'indirizzo MAC (vedi: Dove posso trovare il numero di serie del mio termostato connesso Smarther con Netatmo?) è presente nell'elenco dei dispositivi autorizzati. Passaggio 5: se stai utilizzando una funzione di sospensione per il tuo router, disattivala. Se ancora non riesci a connetterti, segui questi passaggi: Passaggio 1: per prima cosa, prova ad assegnare un indirizzo IP fisso al termostato inserendo il suo indirizzo MAC nella sezione "Dove posso trovare l'indirizzo MAC del mio Smarther con Netatmo?". Se hai uno smartphone Android, puoi anche assegnare un indirizzo IP fisso al tuo smartphone. Se necessario, ci sono dei tutorial che ti aiutano con questa configurazione: Nel browser, digita la marca e il modello del tuo router (ad esempio Orange livebox). Quindi, digita "IP statico per indirizzo MAC". Passaggio 2: Puoi anche aprire una porta specifica per il termostato (porta n. 25050) in TCP in modo che possa comunicare con il server. Passaggio 3: Successivamente, puoi controllare la banda di frequenza Wi-Fi sul tuo router. Il termostato non funziona sulla frequenza a 5 GHz. Assicurati che la modalità a 2,4 GHz sia abilitata. Passaggio 4: Se il canale Wi-Fi è stato modificato manualmente, potrebbe non consentire più una connessione ottimale. Controlla che la modalità "selezione automatica del canale Wi-Fi" sia impostata su "1000 MHz". è abilitato. Passaggio 5: Infine, se la tua rete ha uno o più extender, assicurati che ogni punto di accesso Wi-Fi abbia un nome diverso (o SSID) e che il termostato si connetta a quello con un segnale forte.
Aggiornato