Se non riesci a connettere il tuo Smarther AC con Netatmo a Internet: Spegni il termostato dal tuo quadro elettrico, quindi riaccendilo e riavvia il router Internet/Wi-Fi. Se questo non risolve il problema e hai già configurato manualmente il router, è possibile che la configurazione del router stia bloccando la connessione al termostato. In questo caso, fai riferimento al manuale del router e segui le istruzioni: Fase 1: Nel browser Internet del tuo computer, inserisci l'indirizzo locale del router nel seguente formato http://192.168.xx (ad esempio http://192.168.1.1). Questo è indicato nel manuale del router. Fase 2: A volte ti verrà chiesto un nome utente e una password. Sulla maggior parte dei router, questi sono "admin" e "admin". Altrimenti, fai riferimento al tuo manuale. Fase 3: Puoi quindi accedere all'interfaccia di configurazione del router. Fase 4: Se il canale Wi-Fi è stato modificato manualmente, potrebbe non fornire più una connettività ottimale. Verificare che la modalità di selezione automatica del canale Wi-Fi sia abilitata. Passaggio 5: Infine, se nella rete sono presenti uno o più ripetitori Wi-Fi, assicurarsi che ciascuno di questi punti di accesso Wi-Fi abbia un nome (o SSID) diverso e che il termostato si connetta a quello con il segnale più forte.
Aggiornato