Come possiamo aiutarti?

Il Linea 5000 necessita di un alimentatore dedicato?

No, non è obbligatorio. La scelta dipende dalla corrente (mA) disponibile sul BUS e dalle distanze. Il consumo massimo del Linea 5000 è di 560 mA e la tensione minima richiesta è di 23 VDC. La distanza massima senza alimentazione locale è di 65 m. Se necessario, è possibile utilizzare il riferimento 346020 come alimentazione locale.

Aggiornato