Come possiamo aiutarti?

Il mio interruttore luci connesso senza neutro non funziona correttamente. Cosa devo fare?

Se il tuo interruttore della luce collegato senza neutro non funziona correttamente, segui questi passaggi per risolvere il problema.

Verifica la compatibilità con le lampadine

Verifica il tipo di lampadina:

  • Assicurati che l'interruttore della luce collegato sia compatibile con le lampadine di tipo LED.
  • Controlla che il carico sia dimmerabile (cioè che possa essere regolato in intensità) prima di collegarlo all'interruttore.
  • Evita di utilizzare lampadine LED non dimmerabili poiché potrebbero danneggiare l'interruttore, anche se la funzione di regolazione dell'intensità non viene utilizzata.

Installa il resistore bleeder

Installazione obbligatoria del resistore bleeder:

  • Un resistore bleeder è fornito con l'interruttore della luce e la sua installazione è obbligatoria.
  • Installa il resistore bleeder anche se l'interruttore sembra funzionare normalmente con la lampadina utilizzata.
  • Il resistore  bleeder deve essere collegato in parallelo al carico, il più vicino possibile a quest'ultimo.
  • Deve essere collegato con il conduttore neutro.

Collegamento in serie con più carichi:

  • È necessario un solo resistore bleeder se più carichi sono collegati in serie sullo stesso interruttore.

Consigli aggiuntivi

  • Assicurati che tutte le connessioni siano sicure e che non ci siano fili allentati.
  • Se il problema persiste, consulta il manuale del prodotto o contatta l'assistenza clienti per ulteriore supporto.

Seguendo questi passaggi, dovresti riuscire a risolvere eventuali problemi con l'interruttore della luce collegato senza neutro.

Aggiornato