Téléchargez Home + Pro et créez/connectez-vous avec un compte installateur.
Pour commencer l’installation, choisissez le mode d’installation hors ligne, puis sélectionnez votre passerelle dans la liste et suivez les étapes dans l’application. Le processus est similaire à Home + Control, suivez les images ci-dessous pour une configuration classique.
1. Après avoir ouvert l’application Home + Pro, choisissez d’abord le mode d’installation hors ligne et sélectionnez votre passerelle dans la liste pour commencer l’installation. Si vous êtes connecté à Internet et qu’un nouveau firmware est disponible, il sera automatiquement téléchargé sur votre téléphone.
2. Vous pouvez démarrer l’installation en cliquant sur "Autoriser" pour rejoindre la connexion de la passerelle via Wi-Fi Direct et en scannant le QR code de la passerelle. Assurez-vous que l’application Home + Pro a accès à votre réseau Wi-Fi et à votre caméra.
3. Après avoir scanné le QR code, coupez puis remettez le courant de tous les appareils simultanément. Ensuite, appuyez sur le bouton de la passerelle pendant 5 secondes jusqu’à ce que la LED devienne verte fixe, puis appuyez à nouveau pendant 5 secondes jusqu’à ce qu’elle clignote en vert. Votre passerelle est maintenant en mode écoute et prête pour la configuration des produits.
Mise à jour