Comment pouvons-nous vous aider ?

Dans une installation comportant plusieurs Classe 300EOS with Netatmo, sera-t-il possible de gérer les automatismes à travers tous ces appareils ?

Même avec plusieurs Classe 300EOS with Netatmo, un seul système sera la passerelle. En outre, au lancement, c'est ce même écran tactile qui pourra gérer les automatismes. Dans une deuxième version, il sera possible d'utiliser plusieurs écrans tactiles de Classe 300EOS with Netatmo de la même installation pour gérer les automatismes.

Mise à jour