Comment pouvons-nous vous aider ?

Est-ce que MyHOMEServer1 demande une alimentation électrique dédiée ?

Non, ce n'est pas obligatoire.

Le choix dépend du courant (mA) disponible sur le BUS.

La consommation de MyHOMEServer1 est de 130 mA ; s'il est alimenté localement, sa consommation sur le bus diminue pour atteindre 3 mA. Il est possible d'utiliser l'article 346020 comme alimentation locale.

Mise à jour