Comment pouvons-nous vous aider ?

Comment puis-je me connecter au système Classe 300EOS with Netatmo ?

Le système Classe 300EOS with Netatmo peut être connecté au réseau LAN câblé de la maison ou sans fil. S'il n'y a pas de réseau dans la maison, vous pouvez vous connecter directement à celui-ci (il génère automatiquement le Wi-Fi). Et Home + Project doit être connecté au même réseau.

En cas de connexion sans fil : le réseau de la maison doit être de type 2.4GHz 802.11 b/g/n.

Les réseaux de type 5GHz ne sont pas compatibles.

Mise à jour