Comment pouvons-nous vous aider ?

Combien de fonctions puis-je gérer à partir d'une seule CNC ?

Vous pouvez gérer un maximum de 3 fonctions sur la commande complète. Cela signifie par exemple : max 3 scénarios sur une commande, max 3 lumières sur une commande, max un volet roulant sur une commande (montée, stop, descente), max un variateur par commande (+, on/off, -), max un player Nuvo.

Mise à jour