Comment pouvons-nous vous aider ?

Que dois-je vérifier si j’ai des problèmes de connectivité avec mon interface vocale Alexa ?

La communication entre l'interface vocale Alexa et l'application peut être affectée par : a) la qualité du signal Wi-Fi ; b) le type de contrat d'accès Internet domestique ; c) la configuration du routeur. Si l'un de ces trois éléments n'est pas conforme aux spécifications requises pour le fonctionnement du produit, BTicino n'assume aucune responsabilité pour d'éventuelles erreurs.

Mise à jour