Comment pouvons-nous vous aider ?

Que dois-je vérifier si j’ai des problèmes de connectivité avec ma commande vocale Alexa ?

La communication entre Alexa Voice Control et l'application peut être affectée par : a) La qualité du signal Wi-Fi ; b) Le type de contrat d'accès Internet domestique ; c) La configuration du routeur. Lorsque l'un de ces 3 éléments n'est pas conforme aux spécifications requises pour le fonctionnement du produit, BTicino décline toute responsabilité en cas de défaut.

Mise à jour