Comment pouvons-nous vous aider ?

La Linea 5000 nécessite-t-elle une alimentation dédiée ?

Non, ce n'est pas obligatoire. Le choix dépend du courant (mA) disponible sur le BUS et des distances. La consommation maximale de la Linea 5000 est de 560 mA et la tension minimale requise est de 23 VDC. La distance maximale sans alimentation locale est de 65 m. Si nécessaire, il est possible d'utiliser la référence 346020 comme alimentation locale.

Mise à jour