Classe 300EOS avec Netatmo peut être connecté au réseau LAN filaire ou sans fil de la maison. En cas de connexion sans fil : le réseau domestique doit être 2,4 GHz 802.11 b/g/n. Les réseaux 5 GHz ne sont pas compatibles.
Mise à jour
Classe 300EOS avec Netatmo peut être connecté au réseau LAN filaire ou sans fil de la maison. En cas de connexion sans fil : le réseau domestique doit être 2,4 GHz 802.11 b/g/n. Les réseaux 5 GHz ne sont pas compatibles.
Mise à jour
<%= block.description %>
<% } %><%= block.description %>
<% } %>