Comment pouvons-nous vous aider ?

Mon interrupteur d'éclairage connecté sans neutre ne fonctionne pas correctement. Que faire?

Si votre interrupteur connecté sans neutre ne fonctionne pas correctement, suivez ces étapes pour résoudre le problème.

Vérifier la compatibilité des ampoules

Vérifier le type d'ampoule :

  • Assurez-vous que l'interrupteur connecté est compatible avec les ampoules de type LED.
  • Vérifiez que la charge est dimmable (c'est-à-dire qu'elle peut être variée en intensité) avant de la connecter à l'interrupteur.
  • Évitez d'utiliser des ampoules LED non dimmables car elles peuvent endommager l'interrupteur, même si la fonction de variation d'intensité n'est pas utilisée.
     

Installer le compensateur

Installation obligatoire du compensateur:

  • Un compensateur est fourni avec l'interrupteur, et son installation est obligatoire.
  • Installez le compensateur même si l'interrupteur semble fonctionner normalement avec l'ampoule utilisée.
  • Le compensateur doit être câblé en parallèle à la charge, aussi près que possible de la charge.
  • Il doit être câblé avec le conducteur neutre.

Connexion en série avec plusieurs charges :

  • Un seul compensateur est nécessaire si plusieurs charges sont connectées en série sur le même interrupteur.
     

Conseils supplémentaires

  • Assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées et qu'il n'y a pas de fils lâches.
  • Si le problème persiste, consultez le manuel du produit ou contactez le support client pour obtenir de l'aide supplémentaire.

En suivant ces étapes, vous devriez pouvoir résoudre tout problème avec votre interrupteur connecté sans neutre.

Mise à jour