¿Cómo podemos ayudarte?

¿Cómo utilizar el PTI?

El impacto térmico pasivo puede utilizarse para automatizar la gestión de las persianas y obtener un mejor confort térmico, tanto en verano como en invierno.

En invierno:

  • Cuando el PTI es "Alto" o "Bajo", configurar un automatismo que abra las protecciones solares permite aprovechar el sol para contribuir al calentamiento natural de su habitación.
  • Por el contrario, cuando el PTI indica "Negativo", es preferible bajar parcial o totalmente sus persianas para limitar las pérdidas de calor a través de los cristales de la ventana.
En verano:
  • Para evitar un sobrecalentamiento de la habitación afectada por el PTI, puede bajar parcialmente* sus protecciones solares cuando el PTI indique "Alto" o "Bajo", según su preferencia.
*Buena práctica: Al crear automatismos de cierre de persianas basados en las condiciones exteriores (luminosidad, temperatura, etc.), recomendamos mantener una apertura mínima del 25%. Esto garantiza el acceso a la vivienda si las persianas se cierran automáticamente mientras usted está fuera sin acceso a la aplicación Home + Control.

Actualización