¿Cómo podemos ayudarte?

¿Qué tipo de red necesito en mi apartamento?

Para una red Wi-Fi debe ser de 2,4 GHz, 802.11 b/g/n. La de 5 GHz no es compatible. Es posible conectar HomeTouch con un cable LAN. En la sección de configuración de HOMETOUCH, debe configurar el tipo de conexión de red (Wi-Fi o cable LAN)

Actualización