¿Cómo podemos ayudarte?

¿Dónde puedo encontrar el número de serie del termostato inteligente Smarther con Netatmo?

Si ya ha configurado la instalación mediante la app Home + Control, el número está disponible en la configuración de la aplicación: seleccione "Gestionar mi vivienda" y seleccione la habitación donde está instalado el termostato. Aquí encontrará el número de serie (dirección MAC). De lo contrario, siga estos pasos para obtener el número de serie del termostato: 1) Desconecte el termostato de la alimentación directamente desde el cuadro eléctrico. 2) Introdúzcalo con un destornillador pequeño en el orificio de la parte inferior del termostato. Presione suavemente para retirar el panel frontal. 3) En la parte posterior, encontrará el número de serie que empieza por 00:03:50.

Actualización