¿Cómo podemos ayudarte?

Si hay un corte de luz o de Internet, ¿seguirá funcionando mi aire acondicionado Smarther con Netatmo?

En caso de corte de suministro eléctrico, el termostato dejará de funcionar. Sin embargo, el producto está diseñado para funcionar de nuevo en cuanto se restablezca el suministro eléctrico y volver al estado en el que se encontraba antes del corte de suministro eléctrico. Tenga en cuenta que el termostato puede tardar varios minutos en volver a conectarse a Internet y volver a estar accesible a través de la aplicación. Si hay un corte de suministro eléctrico, el termostato seguirá funcionando localmente y seguirá su programación. Durante el corte de suministro eléctrico: - No podrá controlar su instalación a través de la aplicación Home + Control ni cambiar los ajustes. - Sin embargo, podrá controlar y ver la temperatura directamente en el termostato. - La aplicación Apple Home seguirá funcionando mientras se mantenga la conexión local con el enrutador. Recuperará automáticamente todas las funciones en cuanto se restablezca la conexión a Internet. Tenga en cuenta que el termostato puede tardar unos minutos en volver a conectarse.

Actualización