No, no es obligatorio. La elección depende de la corriente (mA) disponible en el BUS y de las distancias. El consumo máximo del Linea 5000 es de 560 mA y la tensión mínima requerida es de 23 VDC. La distancia máxima sin alimentación local es de 65 m. En caso necesario, es posible utilizar como alimentación local la referencia 346020.
Actualización