Si tu interruptor de luz conectado sin neutro no funciona correctamente, sigue estos pasos para solucionar el problema.
Verificar la compatibilidad con las bombillas
Verificar el tipo de bombilla:
- Asegúrate de que el interruptor de luz conectado sea compatible con bombillas tipo LED.
- Verifica que la carga sea regulable (es decir, que se pueda atenuar) antes de conectarla al interruptor.
- Evita usar bombillas LED no regulables, ya que pueden dañar el interruptor, incluso si la función de atenuación no se utiliza.
Instalar el filtro
Instalación obligatoria del filtro:
- Se proporciona un filtro con el interruptor de luz y su instalación es obligatoria.
- Instala el filtro incluso si el interruptor parece funcionar normalmente con la bombilla utilizada.
- El filtro debe estar cableado en paralelo a la carga, tan cerca de la carga como sea posible.
- Debe estar cableado con el conductor neutro.
Conexión en serie con múltiples cargas:
- Solo se necesita un filtro si varias cargas están conectadas en serie en el mismo interruptor.
Consejos adicionales
- Asegúrate de que todas las conexiones estén seguras y no haya cables sueltos.
- Si el problema persiste, consulta el manual del producto o contacta al servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.
Siguiendo estos pasos, deberías poder solucionar cualquier problema con tu interruptor de luz conectado sin neutro.
Actualización