Wie können wir helfen?

Welche Schritte sind nötig, um ein Gateway auf Home + Pro richtig zu installieren?

Laden Sie Home + Pro herunter und erstellen Sie ein Installateur-Konto bzw. 

Melden Sie sich an. Um mit der Installation zu beginnen, wählen Sie den Offline-Installationsmodus, wählen Sie dann Ihr Gateway aus der Liste aus und folgen Sie den Schritten in der App. Der Vorgang ist ähnlich wie bei Home + Control, folgen Sie den Bildern unten für eine klassische Konfiguration.

1. Nachdem Sie die Home + Pro-App geöffnet haben, wählen Sie zunächst den Offline-Installationsmodus und wählen Sie Ihr Gateway aus der Liste aus, um mit der Installation zu beginnen. Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind und eine neue Firmware-Version verfügbar ist, wird diese automatisch auf Ihr Smartphone heruntergeladen.

2. Sie können die Installation starten, indem Sie auf „Zulassen“ klicken, um der Verbindung des Gateways über WiFi Direct beizutreten, und indem Sie den QR-Code des Gateways scannen. Stellen Sie sicher, dass die Home + Pro-App Zugriff auf Ihr WLAN und Ihre Kamera hat.

3. Nachdem Sie den QR-Code gescannt haben, schalten Sie den Strom bei allen Geräten gleichzeitig aus und wieder ein. Drücken Sie dann die Gateway-Taste 5 Sekunden lang, bis die LED dauerhaft grün leuchtet, und drücken Sie sie dann erneut 5 Sekunden lang, bis sie grün blinkt. Ihr Gateway befindet sich nun im Empfangsmodus und ist bereit für die Konfiguration der Produkte.

      

 

Aktualisiert