Wie können wir helfen?

Wie kann meine Wetterstations-Automatisierung schneller ausgelöst werden?

In Home + Control können Sie Netatmo-Wetterprodukte verwenden, um Automatisierungen basierend auf Wetterbedingungen auszulösen.

 

Standardmäßig aktualisiert Home + Control Wetterdaten ungefähr alle 10 Minuten, was es ermöglicht, Automatisierungen gemäß den von Ihnen festgelegten Bedingungen auszuführen.

Daher kann es je nach Datensynchronisationszyklus zu einer leichten Verzögerung zwischen der tatsächlichen Messung und der Ausführung der Automatisierung kommen.

 

 

Für Nutzer, die eine schnellere Erkennung bestimmter Ereignisse wünschen, ist eine zusätzliche Konfiguration über die Netatmo Weather App möglich.

 

Eine Option für schnellere Erkennung: Konfigurieren Sie eine Wetterbenachrichtigung

Wenn Sie die Datenerfassung beschleunigen und Ihre Automatisierungen schneller auslösen möchten, wenn bestimmte Bedingungen eintreten (Windgeschwindigkeit, Geräuschpegel, Niederschlagsmenge), können Sie in der Netatmo Weather App eine Benachrichtigung erstellen.

Wenn die Bedingung erfüllt ist, ermöglicht diese Benachrichtigung, dass die Information schneller an Home + Control gesendet wird, was die Ausführung Ihrer Automatisierung erzwingt.

 

So konfigurieren Sie eine Benachrichtigung in Netatmo Weather

  1. Öffnen Sie die Netatmo Weather App

    Gehen Sie zu Einstellungen und wählen Sie dann Benachrichtigungen aus.

     

  2. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Benachrichtigung

    Erstellen Sie einfach eine neue benutzerdefinierte Benachrichtigung basierend auf der Messung des Moduls, das Sie als Auslöser in der Home + Control App konfiguriert haben.

     

    Tippen Sie auf „Neue Benachrichtigung“, wählen Sie dann das Produkt aus, das Sie überwachen möchten.

     

     

    Legen Sie die Auslösebedingung für die Benachrichtigung basierend auf der Messung fest, die mit dem Automatisierungsauslöser in der Home + Control App übereinstimmt, und speichern Sie die Einstellung.

     

     

    ⚠️ Stellen Sie sicher, dass die Benachrichtigungen für die Netatmo Weather App auf Ihrem Smartphone aktiviert sind, um einen ordnungsgemäßen Datentransfer zu gewährleisten.


    Das Erstellen dieser Benachrichtigung in der Netatmo Weather App ist eine zusätzliche Option, die für eine schnellere Erkennung bestimmter Ereignisse im Zusammenhang mit Netatmo-Wetterprodukten nützlich ist.

Aktualisiert